This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43350-Q1:过大占空比条件

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626296/tps43350-q1-over-max-duty-condition

器件型号:TPS43350-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS43350-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如果 IC 超过最大占空比98.75%、IC 的行为如何?

-条件-
VIN=8V 至16V
Vout=8V
fsw=400kHz *与外部时钟同步

它们需要非脉冲跳跃操作、即使输出电压下降也是如此。 IC 是否满足其要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    只要 SYNC 引脚保持高电平或提供时钟、该器件将以连续模式运行。

    当输入电压下降时、该器件将增加占空比以保持相同的输出电压、并可在需要为自举电容器充电之前在三个时钟周期内保持100%占空比。 这意味着器件在3个正常开关周期内有效运行在100%占空比、在第四个周期内有效运行在95%、从而产生1/4正常时钟频率的输出波形、并显示为98.75%占空比。

    如果降压转换器无法维持高于7.44V (8V 的93%)的电压、则 PG 引脚将被拉低。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    如 Rick 解释的那样、这个部件可被强制进入连续 PWM 模式。 但是、在某些情况下、即使在此模式下、它也会跳过脉冲:

    -如果违反了 HS 的最短导通时间(由于最小占空比为8V/16V=50%、因此在您的应用中不存在风险)

    -掉电模式、如果 Vin 接近 Vout、在8V 输入/8V 输出的情况下呈线性变化、就会出现这种情况。

    如果他们无法接受启动再充电、则可能需要考虑使用提供预升压的 eTPS43330 (A)-Q1。 如果将其设置为10V 或11V、则降压电源电压将始终高于输出。 但是、这需要更多的外部组件、并且由于采用两级方法、总效率降低。

    此致、

    弗兰克