This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192 RT1和 RT2计算

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618500/bq24192-bq24192-rt1-and-rt2-calculation

器件型号:BQ24192

您好!

我计划在我的设计中使用 bq24192充电器芯片。

少量查询:

  1. REGN 引脚的输出电压电平@ VBUS=5V?在数据表第9页、有两种不同的电压、VREG=6V @ VBUS=10V、在 IREG 测量中、VREG = 3.8V 且 VBUS=10V。 REGN 可编程吗? 请参阅附加的黄色突出显示的图像。   
  2. 我发现、RT1和 RT2值是针对0至45C 锂离子电池计算的。 请参阅数据表 第9.3.4.1节第21页。 如何计算-40至85C 温度范围电池的 RT1和 RT2值?
  3. 如何根据数据表图16第20页中所示的所需充电周期温度窗口调整 VLTF 和 VHTF 电压电平?  即、在给定示例中、以°C 为单位的冷温度阈值是多少?如何借助 VLTF 获得/扩展?

谢谢、

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh、

    REGN 典型值为4.8V @VBUS=5V、IREGN=20mA、如 VREGN 规范的第二行所示。 VBUS =10V、VREGN=3.8V 的线路意味着 REGN 电流能力-当 REGN 过载并降至3.8V 时、REGN 的电流消耗不低于50mA。
    2. 0至45C 是允许电池充电的温度范围,而不是数据表第6页所示的 bq24192自然通风工作温度范围为-40°C 至85°C。 请检查电池充电规格以确保充电安全。
    3、VLTF/VREGN 是数据表第8页所示的百分比值。 计算示例位于数据表第21页。 计算工具可在以下位置找到: www.ti.com/.../technicaldocuments。

    此致、

    Eric