This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:最大输入电压值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618540/tps62097-max-vin-value

器件型号:TPS62097
主题中讨论的其他器件:TPS62135

大家好、团队成员。

输入电压的绝对最大额定值是否为6V?

6V 与建议的工作条件相同。

根本没有裕度。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、器件的额定电压最高可达其最大额定电压(6V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这不是拼写错误。
    因此、我不会在5.8Vin 和+/-5%容差应用中使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 我建议改用具有更高电压的 TPS62135/6。