This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:您能告诉我高压正/负电源吗?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625604/tps65131-could-you-tell-me-about-high-voltage-positive-negative-power-supply

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS65130

你好。

我经常听到以下请求规格。

规格示例:3.3V⇒±36.5V/0.1A

※μ A 外壳、电压为20V 或更高、同时具有正负电源

通过参考下面的应用示例电路、

我想知道、如果使用 TPS65131、是否可以使用一个器件为两个电源供电。

请告诉我吗?

※、当模拟 IC 连接到输出目标时、它会连接 LDO 和3个端子。

※此外、它不需要外设器件的值、但如果有一个简单的电路示例、我需要它。

※如果这似乎是可能的、TI 产品的销售范围将在未来扩大!

请让我来教。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumi、

    是的、这应该可以在 TPS65130或 TPS65131达到+/- 30V 时实现、但电路看起来稍有不同、尤其是对于负电压。 您不需要电平转换器来创建正确的反馈电压、只需一个电荷泵即可使输出电压加倍(无需逆变器)。

    如果需要更高的电压、则需要在两个转换器上添加第二个电荷泵级、从而将最大输出电流减小2倍。

    有关外部组件的详细信息、我们需要构建参考电路并对其进行测试、以确保稳定性和最大输出电流。 您是否有更多有关客户请求的详细信息、您提到了吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Brigitte-San。
    感谢您联系我。

    客户有以下两个请求。
    (目前,实际项目有可能从①号开始。)

    ①应用:CFP 光学收发器
    需求:600系统/年

    3.3V⇒±36.5V/0.04A

    ※项目有可能会开始启动。

    μ ②应用:激光雷达模块(汽车应用)
    需求:12~120 ksys /年※它正在某个实验室进行开发。

    12V⇒±55V/0.2A

    ※过去、我分别介绍了 LM 5575 - Q 1和 LM 5022 - Q 1、
    但我遇到了"迷路"、因为设计比较麻烦。
    ※本例的设计窗口为 CLOSEED。
    ※但是…我认为、通过为我们公司的 Doig 成员部署另一个客户的相同应用程序、这可以扩大需求。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi-San、

    非常感谢您提供的信息、我认为这是一个我们应该跟进的好主意。

    此致、
    Brigitte