This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:TPS40428出厂默认设置

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617962/tps40428-tps40428-factory-default-setting

器件型号:TPS40428

您好!

我对 TPS40428 PMBus 出厂默认设置感到非常不安、您能帮我解决这个问题吗?

以下是我的设计规格:

1>Vin:12V;2>Vout:0.85V;3>Iout:45A

我为该应用选择单个 TPS40428和两相输出。

此应用是否可以通过 TPS40428 PMBus 出厂默认设置正常通电? 我们是否需要为此 设计修改任何参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过反馈路径中的电阻分压器设置 Vout、2ph 应能够毫无问题地支持45A。 因此、该应用应该能够使用 PMBus 出厂默认设置加电。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的信息。

    设计应该可以、我 关心的是两相应用的默认 PMBus 出厂设置

    在 TPS40428数据表第63页中、E6h 寄存器 默认设置为0000h。 最后两个位用于相位设置。

    但我的设计是两相应用、因此 E6h 寄存器应更改为0001h、对吧? 如果使用默认设置会发生什么情况?

    您能否帮助检查此两相应用是否需要更改任何其他默认寄存器设置?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您无需更改两相操作的 E6寄存器设置。 只要连接为两相(请参阅数据表中的图19)、它就会作为两相运行。 寄存器用于2个 IC 设置。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果得到该值、则默认的 PMBus 出厂设置对于单路输出两相应用应该是可以的。

    非常感谢您的帮助。