This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618547/bq25896-bq25896

器件型号:BQ25896

大家好、团队成员

我的客户遇到 BQ25896 BAT 引脚的浪涌问题。 他们已经添加了浪涌保护组件。 测试结果是浪涌组件 正常、但 BQ25896断裂无法充电。

我的问题是,如果它们可以将 BAT 电容器值从10uF 增加到22uF (bat 为4000mAh,充电电流为2A)? 他们说、如果加上22uF 电容、浪涌就可以了。

最大值或 BAT 电容器的值是多少?    我在数据表中找不到关于它的一些句子。   

感谢您的回答~

此致、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    由于电池本质上是一个大电容器、因此您可以并联添加额外的电容。 从10uF 增加到22uF 不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    非常感谢。
    因此、BAT 引脚电容值不会影响电池在充电期间取出电池时的检测?
    根据我在旧德西格的经验、该电容值将影响 Q4开/关功能。
    谢谢你
    此致、
    Bruce