This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624936/ucd9248-ucd9248

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

我已将 UCD9248与直流/直流 PTD08D210W 搭配使用。 我已配置稳压器的两个通道。 一个用于1.8V、另一个用于3.3V。  

但问题是、每当我打开电路板时、稳压器都会出现故障。 即使我没有时间探测控制信号。 显然,DMM 没有短缺。 只有一个通道出现故障。 它的输出信号在电路板上的开关上变得短路。

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     第一步是 将 UCD9248连接到 PMBus 适配器和 Fusion GUI 以查看状态。 如果存在任何故障、它将显示在状态部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已使用 GUI 连接它。 GUI 中出现的故障包括 OV 故障和 MFR 故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器的其余3个电源轨工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到 OV 故障、环路可能不稳定。 您可能需要调整补偿。 或者 OV 限制设置得太低。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的板上有4个控制器。 所有控制器的配置都相同。 但问题在于、只有第一个控制器的一个电源轨。