This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找电池充电时 IQ 较低的电池充电器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618703/looking-for-a-battery-charger-with-low-iq-when-battery-is-charged

当器件检测到电池已充满电时、我正在寻找具有12V 输入电压和极低 Iq (<100uA)的电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zohar、

    您的电池容量和所需的充电电流是多少? 我假设<100uA 的电流是在仍施加12V 电压时流入 BAT 引脚的电流、还是将移除12V 电流? 您是否有主机通过 I2C 控制充电器、或者是否需要独立(电阻器、引脚配置)充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还想采用 WCSP 封装还是 QFN 封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QFN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池容量为230mAh。 当电池充满电时、我需要电源的总电流小于100uA、而 IC 将继续监控电池电压、并在电池电压下降时恢复充电。 首选待机解决方案。 始终连接12V 电源。