This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A-Q1:应用问题

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626208/tl5001a-q1-application-issue

器件型号:TL5001A-Q1

开关  电源- TL5001  适用于  反激 式拓扑、 三 路输出 、+5V 反馈 电路。

   调试中的问题   如下:


         1.网站的反馈电路和补偿环路   不正确。   更改  反馈后  、开关 电源 可以 输出 电压。


2.  开关 频率    失控。  根据         网站提供的 RT 数据表、  当 RT 为 100K 时 、开关 频率  约 为100KHz、  

  空载 测试  约 为100KHz、         轻 负载后测试仅为22kHz。  输出 功率 3W。


  3、死 区 时间   失控。  现在 、它  将  在      4.5us 内控制死区时间 。   

             当输入 电压   从 8V 更改为  16V 时、死区时间增加或占空比达到0。  

这 导致  开关 芯片 无法 工作 、或者  占空 比  过 大 、导致  变压器 饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以分享您的原理图和一些示波器图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下原理图以供参考。