This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:TPS61291

Guru**** 2561540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626005/tps61291-tps61291

器件型号:TPS61291

您好!

请查找随附的升压转换器原理图设计文件。 请仔细检查设计、并告知我们是否有任何需要修改的内容以满足我们的要求。

以下是电池耗电特性:

设备始终处于睡眠状态-睡眠电流:<10uA

 在下面提到的每个配置间隔中一次脉冲漏极(该间隔可配置为10分钟到1周)-默认值为1周

 工作电流1:3mA (最大1秒)

工作电流2:200mA (最长2秒)

工作电流3:1mA (最长5秒)

注意:我需要知道电池输入侧的电容器选择、因为我们需要在2秒的时间内传输200mA 峰值电流[这将每周发生一次]  

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我找不到您的附件。

    对于有关输入电容器的问题、2sec 持续时间可视为升压转换器的直流电流。 因此、我建议按照数据表中的建议使用10uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我错过了附加设计[原理图文件]、PFA

    实际上、我的负载每  周需要200mA 持续2秒。 因此、纽扣电池制造商建议我们使用一个电容器、该电容器可以在2秒的持续时间内处理200mA 的峰值电流。

    我的要求是如何为电池侧选择合适的电容器。

    e2e.ti.com/.../TI-Based-Boost-Converter-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图中、VSEL 应连接到 GND、VOUT 或悬空

    在此2秒内、我们可以根据能量要求计算输入电容器
    A.输出中的总能量为0.2a*VOUT*2sec
    b.输入侧的能量为0.2A*VOUT*2sec/0.85,值0.85表示转换效率
    C.电容器的能量为0.5*C (UA*UA-Ub*Ub)。 UA 是2sec 负载之前的输入电容器电压;Ub 是2sec 后的电容器电压(通常 UA=3V、Ub=1.5V)
    d.如果在此期间电池的电流为零、则所有能量都由输入电容器提供。 可以通过设置0.5*C (UA*UA-Ub*Ub)= 0.2A*VOUT*2sec/0.85来计算电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回答。 让我根据公式查找这些值。