This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:使用 LM2611的低输入电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618659/lm2611-using-the-low-vin-of-lm2611

器件型号:LM2611
你(们)好
我的客户 评估 LM2611。
但是 、当他们使用该器件时、该器件会缓慢启动(几秒到  几十秒)。
它们在 Vin=5V 和 Vout=-5V 下使用该器件。
如果使用低输入电压器件、是否有可能会发生故障?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否会发布您的原理图?
    您是否检查哪个针脚损坏?
    谢谢