This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:电源正常

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616252/tps7a8300-power-good

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: ASH、TPS7A83A

您好!

我在电路中使用 TPS7A8300器件、该 IC 的电源正常信号在复位逻辑中使用。

如何测试电源正常功能?

现在我的电路工作正常、但我想知道、如果我的电路发生不良情况、电源正常状态变为低电平、它将使我的电路复位。

那么、我想知道如何将我的复位信号设为低电平?

谢谢

Ashu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashu、

    电源正常信号基于反馈节点处的电压、因此如果强制输出电压低于标称值的82%、PG 应跳变低。 另一种导致 PG 跳闸的方法是降低输入电压、直到器件处于压降状态且输出电压降至 PG 阈值以下(这可能只在更高的输出电压下工作)。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请帮我更详细地了解。电源正常电压取决于 VOUT。
    数据表第7页。 如果我尝试将输出电压降低到低于标称 PG 的0.82以下、则电源正常引脚电压电平将自动降低。(0.82*Vout)。

    请您详细说明一下、我如何进行测试以测试电源正常状态吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashu、

    电源正常引脚只是一个电压比较器、它将 FB 引脚上的电压与内部方框图中所示的内部电压进行比较。 为了使电源正常变为低电平、FB 电压必须低于其标称值的82%。 这可以通过几种不同的方法来实现。 您可以强制输出或反馈达到足够低的电压、使电源正常跳闸。 但是、这方面存在一些问题、因为如果您强制反馈电压、您可能会最终达到电流限制、或者器件将最终达到压降、这可能会对下游器件造成损坏。 最安全的做法是降低输入电压、直到比较器跳闸并强制电源正常状态为低电平。

    您也可以考虑使用 TPS7A83A、它与 TPS7A83引脚对引脚兼容
    此致、
    标记