This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:DSN 文件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618672/bq25703a-dsn-file

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生  

您能帮 我分享 BQ25703A 的 DSN 吗?

我们将使用12V 和19V 适配器为3节电池充电应用供电  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703A EVM 由 Altium 完成。 因此、我们没有 DSN 格式文件。 它可以使用12V 和19V 输入为3节电池充电。