This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:使用 TTL-UART 连接器进行硬件连接时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618105/bq76pl455evm-issue-with-hardware-connection-using-ttl-uart-connector

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:MAX232

您好!

我正在使用 TI 开发板。 几个小时前工作正常、直到我尝试使用 UART 端口连接不同的硬件进行通信。

因此、电路板由电池供电。 我正在使用电阻器模拟14节电池。 输入电压为52V 电源电压和0.08A 电流、这会在每个电阻器上产生3.7V 的读数。 但是、一旦我将 USB 连接到笔记本电脑、电路板上的 LED 会变为绿色、但输入电压会降至30V。 我尝试使用不同的笔记本电脑、但结果相同。 我现在无法打开 TI 提供的 GUI (错误提示"Cannto open COM port")。  我想也许我会炸毁将 RS232电缆连接到 TI 电路板的电路板(我尝试模仿 TI 提供的 TTL-UART 连接器)。

我想知道 TI 电路板上 UART 的 Rx 和 Tx 上是否有任何钳位。  

此外,考虑到这种情况,电路板是否可以修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avesh:

    您是否也将 VSENSE15、VSENSE16和 TOP 连接到第14节电池?

    听起来好像您已将某个东西短接至 GND、并且您的电源正在限制电流。

    我会要求确保开关的两个传动器都设置为"单个"、并且当插入 UART 接头时 FTDI 电缆的金属引脚朝上。

    使用万用表、查看是否存在不正确或 FET /二极管熔断甚至短路的电压。

    EVM 原理图位于以下 位置:www.ti.com/.../TIDA-00717 。它应该对调试有所帮助。

    编辑:是的、如果  您方便使用焊铁/热枪、则很可能会修复。 组件始终可以更换。  如果您在 电路板上吹走了一条迹线、则会遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 首先  、我无法打开 TI GUI。  COM 端口无法连接。

    因此、我制作了一个连接器 uSIGN USB-RS232转换器、max 232转换器和一个串行端口实用程序软件来发送信号。 我通过将命令和反馈位连接到示波器来验证 UART 通信。 它工作正常。 然后我检查了以下内容:

    1) 1)检查二极管上的所有电压读数。 是的、我短接了我未使用的那个。 此外、我知道这是正确的、因为它以前工作过。

    2) 2)检查唤醒信号 Vcc、Rx、Tx 和接地与 TI 接地之间的电压电平。 它们都是零。 已检查外部提供5V 信号(来自 Max232转换器)和唤醒连接至接地的相同信号、我可以看到黄色 LED 亮起、Vcc 读取为5V、Rx 和 Tx 引脚均读取为5V。但是、电源电压从52伏变为40伏。 电流最大输出设为0.084安培的设定电流值。 现在,如果我将串行端口连接到笔记本电脑,电压和电流保持在40和0.084。  如果我将设定电流增加到0.090、则电压从40 V 增加到44V

    3) 3)我还尝试使用 USB-RS232转换器、max 232转换器和串行通信实用程序软件(之前已验证)向 TI 板发送命令。 我可以在 TI 板的 RX 引脚上看到命令、但 Tx 引脚上没有任何命令。 (接收到消息时、Rx 引脚上的电压降至接地)。

    我不确定发生了什么。 但是、如果它可以维修、我是否可以在 TI 对它进行维修?