This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:CPU 的 USB 信号(D+/D-)和 TPS24250 D+/D-信号是否可以连接到 USB 端口连接器的 D+/D-端子?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626309/bq24250-can-usb-signals-d-d--of-cpu-and-tps24250-d-d--signal-be-connected-to-d-d--terminal-of-usb-port-connector

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 bq24250。 该器件具有 D+/D-端子、用于检测 BC1.2适配器。 这些 端子、D+/D-被连接至 USB 连接器。  此外、它们连接到 bq24250输出的系统负载 是一个具有 USB 通信端口 D+/D-的 CPU。 CPU 需要通过 USB 连接器的 D+/D-端子与外部器件通信。 但我认为2对 D+/D-信号 无法连接 到 USB 端子。 请告诉我您的建议、如何通过一个 USB 连接器将 D+/D-对连接到外部器件? 您是否有任何参考设计?

 您的好想将不胜感激。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    bq24250仅在加电后的前1-1.5秒内使用 D+/D-、然后变为高 Z。 如果您可以在这段时间内阻止 CPU 通信、则应该 没有问题。   一些客户 添加了 TS3USB221ARSER 等 USB 开关、以从 bq24250断开 D+/D-线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    非常感谢您的提示。
    我将根据您的回复回答客户问题、并介绍 TS3USB221A 解决方案。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。