This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:晶体管双路工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304, TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624992/tps40304-transistor-dual-work

器件型号:TPS40304
主题中讨论的其他器件: TPS40303

您好!

我有一个关于 TPS40304DRC 在高侧和低侧使用双晶体管的应用的问题。 当我在两个地方都只使用一个晶体管时、一切都正常工作。 当我在两侧再添加一个晶体管时、我可以看到输入电流持续上升时运行不正确。 有人能告诉我、是否有关于使用 TPS40304的合适双晶体管应用的技术文章?

晶体管类型为 BSC009NE2LS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    有几个方面需要注意。 BP 稳压器具有50mA 电流限制。 对于此尺寸的并联 FET、您必须注意不超过 BP 稳压器的电流消耗。 您是否有任何波形。 我将很快向您发送计算结果。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大
    当用作高侧 FET 时、BSC009NE2LS 的 Qg=80nC、而当用作同步 FET 时、BSC009NE2LS 的 Qg=43nC。 当您并联使用2时、总 Qg=80+80+43+43=大约240nC
    BP 稳压器的电流要求为 Qgtotal x fsw = 240nC x 600kHz = 144mA。 现在您可以看到 BP 稳压器只能支持50mA 电流的问题。 您可以尝试使用 TPS40303。 应用中所需的并联高侧 FET (取决于占空比)
    在电流板上、您还可以将外部6V 电压施加到 BP 引脚并进行检查。

    此致、
    Mathew