This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电量监测计突然将充电状态从100%下降至81%

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626483/bq27426-fuel-gauge-suddenly-drops-state-of-charge-from-100-to-81

器件型号:BQ27426

Dominik、

 

我正在测试用于 V200t 的 Panasonic 电池校准文件以进行充电周期。 这是我使用的文件,应该与您发送给我的文件相同。 我们在充电时从电量监测计收集的数据也是如此。 它看起来不错、但在充电电流较小且监测计 SoC =100%时、充电电流关闭= 0mA、SOC 下降至81%。  请参阅第6038行。

 

Michael

 e2e.ti.com/.../Desktop.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micheal、
    我建议在原始线程上重新发布此内容、以便 Dominik 可以跟进
    谢谢
    Onyx