This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:需要 FB 引脚的推荐和最大绝对额定值

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626480/bq24125-need-recommended-and-max-absolute-rating-for-fb-pin

器件型号:BQ24125

在本例中、我们使用665K + 665K 作为反馈分压器(用于1节电池)、我们插入12V 电池、然后 FB 引脚将看到6V。  数据表中没有 FB 引脚的规格。 输入偏置电流(25nA)除外

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    FB 引脚取代了 Cells 引脚(与 bq2412x 系列产品相同)、这意味着它的额定值也与 Cells 引脚的额定值相同。 其最大额定值为20V。 这应该足以在引脚上耐受6V 电压。

    此致、
    Steven