This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:TPS53819 SW 波形有疑问?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625968/tps53819a-the-tps53819-sw-waveform-question

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TPS53819

你(们)好,先生

我们将测量客户 TPS53819 SW 波形、发现波形中存在小抖动。

我发现客户2点不同、我是否可以检查这2点是否会在 SW 引脚中产生抖动?

1.比较 EVB 和客户电路、我发现 EVB 具有数字 GND 和模拟 GND。 但客户没有

2. EVB 使用 CSD87350、客户使用分立 MOS 进行更换。

测试条件为12V 输入电压1V 输出电流20A。

e2e.ti.com/.../tpe53819a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    您确定这是 SW 引脚波形了。 VIN=12V、Vo=1V 接近10%占空比。 此处显示的波形具有高得多的占空比。 关闭时的某些抖动是正常的、但您可以像之前那样将数据与 EVM 进行比较。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew

    是否有办法减少抖动?  如果有文档需要描述 这种控制方式吗?

                                                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    原理图看起来正常。 请检查 Vin 纹波(交流耦合)以查看纹波。 我建议在输入端添加更多陶瓷电容器、
    如果输出电流为25A 左右、建议再增加4个10uF。 这将纹波电流保持在电容器的限制范围内、并减少抖动。

    此致、
    Mathew