This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002A:BQ50002A/BQ500511A 可实现输入/输出充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624812/bq50002a-charging-drops-in-out-with-bq50002a-bq500511a

器件型号:BQ50002A
主题中讨论的其他器件:BQ500511A

您好!

我们使用 BQ50002EVM-607参考原理图和设计文件实现了定制的充电发送器 PCB。 我们还在 www.ti.com/lit/pdf/tidraa3上提供了 BQ51003BY 的定制 PCB 接收器实现方案

如果可以的话、很乐意分享原理图和/或 Altium 文件。 我们的发送器使用"A"版本- BQ50002A/BQ500511A。

我们的接收器使用此线圈:Wurth 760308103202 (12uH)。 充电发送器使用与参考设计相同的线圈:Wurth 760308111 (6.3uH)。

我们的接收器在与 BQ50002EVM 开发套件发送器配合使用时工作良好(~500ms 后发出蜂鸣音、绿色 LED 闪烁、发送器从5V 电源消耗~300mA 电流)。 此外、BQ50002EVM 开发套件接收器还可与我们的定制充电发送器配合使用。  线圈之间有大约3mm 到5mm 的间距。

但是、当我们尝试在自定义发送器上为自定义接收器充电时、我们会观察到以下情况:

  1. 启动时间要长得多、在发送器上的绿色 LED 开始闪烁之前大约2-3秒。
  2. 启动后、发送器从工作台 PSU (5V 时)消耗稳定的~300mA 电流大约1秒、然后充电器输入电流在大约一秒内开始上升至~1A。
  3. 充电器输入电流随后快速降至~100mA、绿色 LED 熄灭。
  4. 几秒钟后、该过程再次开始。

有时红色 LED 开始闪烁、充电完全停止。 一段时间后、它有时会重新启动上述过程。

我们已经调整和调整了 ILIM 和 FOD 阈值(也是谐振电容器)、但它似乎没有产生任何影响。

非常感谢为故障排除提供的任何指导。

此致、

Lourens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用电子邮件联系我们。 现在查看原理图、并将在今天稍后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    Lourens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、在 bq50002A/bq500511A 设计中。
    bq500511A 上的引脚4和引脚33应开路、无连接。