This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何同步大量快速、高功率红外 LED?

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626139/how-to-synchronize-a-large-number-of-fast-high-power-ir-leds

主题中讨论的其他器件:SN74AVC1T45UCC27524

我的板具有四个并联灯串、其中三个红外 LED (OSRAM SFH 4232)、以1MHz 频率触发、占空比高达33%。
触发器会进入电路板并继续
1、收发器(SN74AVC1T45)、该电平会转换为3.3V
2.拆分信号的四路 XOR (74LVC86A)
3至4个低侧栅极驱动器(UCC27524)、可直接使用串联限流电阻器来切换四个 LED 灯串。
这使四个灯串的匹配时间小于3ns、同时仅产生大约15ns 的传播延迟。

我需要将其扩展到多达225个 LED (45个并联灯串、每串五个)、同时使它们保持匹配至小于5ns、总传播延迟小于30ns。
我如何保持如此严格的计时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我是 UCC27524的应用工程师。 感谢您在设计中加入 UCC27524。

    您可以向我发送这方面的原理图吗?

    此致、
    Mateo