This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:频率高于4kHz 的音调被 TPS65950过滤

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950, DM3725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626347/tps65950-tones-with-frequencies-above-4khz-getting-filtered-by-tps65950

器件型号:TPS65950
主题中讨论的其他器件: DM3725

您好!

根据我们的要求、我们需要在 IHF 上播放一个.wav 文件。 wav 是16位编码的、在单声道配置中以16kHz 采样。 wav 文件包含多个频率的音调。 .wav 中的最高频率音调大约为11kHz。

配置概述。 数字基带是 DM3725、模拟基带是 TPS65950。 通过 DMA 接口使用 McBSP 2将用于回放的 PCM 数据从 DM3725传输到 TPS65950。  

在中、对于 TPS、我们启用了选项2和数字混合路径(参考 TPS65950 TRM 第703页中提到的图)。 通过分析 IHF 生成的输出、可以发现高于4kHz 频率的音调正在从输出中滤除。

根据我的观察结果、我们使用的路径存在音频滤波器 L2 (SDRL2)和音频滤波器 R2 (SDRR2)。 我想知道这些滤波器是否会对高于4kHz 的频率进行滤波。

此致、

Raunaq Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    我无法很清楚您使用的接口、但我会确保您路径中的所有采样频率是最高音调的两倍。 8kHz 似乎是接口的常见采样频率、这是4kHz 的奈奎斯特频率。

    此致、
    Rick S.