This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:栅极振铃

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625222/ucc28180-gate-is-ringing

器件型号:UCC28180

原理图如下所示。  输入电压来自整流12VAC、Vout = 28VDC、PoUT = 70Wmax。

一切都正常、但我只是注意到栅极引脚振铃不良。  这是什么原因?

谢谢、

Q6栅极

U7 - PIN8

Q6漏极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有三个振荡都以相同的频率运行-大约75MHz

    IC 输出端的最高峰值振幅约为15V、栅极电压约为7V、漏极电压约为5V。 此外、在 IC 输出端振铃最小阻尼。

    所以-我假设您使用非常短的接地导线或“Tip and Barrel”方法进行测量( 请参阅 www.eetimes.com/document.asp

    我首先要看的是布局、尤其是接地布局。 MOSFET 源极和输入电容器 C25中是否有长迹线。 是直接连接在 VCC 和 GND 引脚之间的 IC 去耦电容器、是通过 MOSFET 从栅极输出到 GND 引脚的路径、应尽可能短。

    请告诉我您的操作方法、如果您愿意、您可以在 colingillmor@ti.com 向我发送布局副本(最好是光绘文件)

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    是的、我使用短接地弹簧。

    我于14年9月向您发送了 Gerber 文件。  请告诉我您看到的内容。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栅极驱动电路的导通电阻为3.3欧姆、关断电阻为短路二极管。 这太快、很可能导致栅极振荡。
    对于所需的功率级别、请使用100欧姆的电阻器开启、并将33欧姆的电阻器与二极管串联以关闭。 这将衰减栅极振铃的任何关键罩。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 提出的栅极电阻器建议。  以下是使用您推荐的值的开关0n 和关断波形。

    两个问题:

    1、导通波形仍显示高原区域出现一些振荡。  我应该担心吗?

    原始 3.2欧姆值来自 UCC28180评估原理图。  为什么它在那里是正常的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)导通波形看起来有点慢、因此您可以减小导通电阻以加快其速度。
    关闭看起来正常、因此您可以使用相同的电阻器值
    如果您想衰减阈值电压附近的振铃、可以在此处添加一个小型铁氧体磁珠。
    您为什么认为这是一个问题? 您的原始波形几乎具有破坏性。
    (2) UCC28180EVM 是一款高电压 PFC、其输入范围为85Vac 至264Vac、额定功率为300W。 PFC 针对设计要求进行了优化。
    您的设计是12V 交流输入、70W 输出。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我仍在尝试了解为什么3.2欧姆栅极电阻器在高功率/高电压 EVM 中是正常的、而在低功耗/低电压电路中不是正常的。 无论其他参数如何、栅极引脚都只是驱动 MOSFET 的栅极。 那么、对于栅极电荷大得多但在电压较低的电路中振铃非常严重的 MOSFET、为什么3.2欧姆正常呢?

    谢谢你。