This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:输出电压误差

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624920/lmz31707-output-voltage-error

器件型号:LMZ31707

大家好、

我们在使用 LMZ31707的12V 至1.8V 设计中遇到了问题。

下面我将详细介绍我们看到的内容、信号测量等

任何援助都将受到高度赞赏

查看我们的设计:

我们无法获得所需的输出。 相反、我们得到~1.2V。

并放大:

一些意见:

1. AGND 和 PGND 在 PCB 上连接在一起(与要求将其分离的 TI 布局说明相反)。

2. INH 获得电压监控器件的开漏输出。 您在此引脚上看到的第一个脉冲是我们在该脉冲之前的器件上看到的同一问题的副作用(电源定序)。

3. 1.8V 上的平均负载为~200mA (电路板仍然没有完全激活)。

我们认为问题与我们在 SS 引脚上看到的链锯信号有关。 我们不知道它的来源。


任何想法/想法都将受到高度赞赏。

谢谢大家、

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gil 您好!

    对此表示歉意。

    看起来这是与这个线程重复的线程:
    e2e.ti.com/.../624997

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denislav:

    是的。 我同时在电源模块和 Simple Switcher 论坛上发布了这两个帖子。

    我们发现 PH 与 VOUT 短路、这导致了这种情况。

    卸下短的固定件。

    谢谢

    吉尔