This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:输出电压误差

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624997/lmz31707-output-voltage-error

器件型号:

大家好、

我们在使用 LMZ31707的12V 至1.8V 设计中遇到了问题

下面我将详细介绍我们看到的内容、信号测量等

任何援助都将受到高度赞赏

查看我们的设计:

我们无法获得所需的输出。 相反、我们得到~1.2V。

 

并放大:

一些意见:

1. AGND 和 PGND 在 PCB 上连接在一起(与要求将其分离的 TI 布局说明相反)。

2. INH 获得电压监控器件的开漏输出。 您在此引脚上看到的第一个脉冲是我们在该脉冲之前的器件上看到的同一问题的副作用(电源定序)。

3. 1.8V 上的平均负载为~200mA (电路板仍然没有完全激活)。

我们认为问题与我们在 SS (慢启动)引脚上看到的锯齿信号有关。 我们不知道它的来源。


任何想法/想法都将受到高度赞赏。

谢谢大家、

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gil 您好!

    实际上、SS/TR 引脚上的锯齿信号看起来很奇怪。 看起来器件正在加电、然后达到限制、关闭、软启动电容器放电、充电、然后器件再次打开。

    有一些问题可以帮助解决您的问题。

    a)您使用哪种类型的电容器? 您能否提供器件型号?

    b)您使用哪种电源?

    c)确保 AGND 引脚2和23在 PCB 上的外部连接。

    d)是否可以按照 TI 的建议将电路板上的 AGND 与 PGND 分离?

    e)数据表建议至少使用一个47uF 陶瓷输出电容器。 在您的设计中、输出端有四个22uF 陶瓷电容器和四个2.2uF 陶瓷电容器。 至少尝试使用一个47uF 陶瓷输出电容器。

    f)您的设计的总输入电容(来自陶瓷电容器)为22.2uF。 数据表中建议的最小值为44uF。 尝试增大输入电容。 通常、将输入和输出电容器尽可能靠近输入和输出引脚放置。

    如果您有更多问题或与您的董事会讨论新结果、请随时再次联系我们。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gil 您好!

    我的理解是、这是通过电子邮件解决的。 如果您需要其他帮助、请告知我们。

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们发现 PH 与 VOUT 短路、这导致了这种情况。

    卸下短的固定件。

    谢谢

    吉尔