This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/用于5V/1.5A 适配器的输入电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629293/bq25703a-bq25703a-input-capacitor-for-5v-1-5a-adapter

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道 bq25703A EVM 使用10uF x6作为输入电容器、该 EVM 可用于3.5V 至24V/6Amath 适配器。 但现在客户使用适用于2s1p 电池的5V/1.5A 适配器来设计他们的系统。 那么、您能否推荐4.7uF 或4.7uF x2作为2s1p 电池5V/1.5A 输入源的输入电容器?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们仅评估了6x10uF 输入电容器。 通常、小电流可能需要更小的输入电容来保持输入电压的变化、小信号控制环路方程中未显示。 输入电压纹波或变化可能与布局有关。 没有测试、就很难保证。 对于其他输入或输出电容值、我希望客户在最终确定设计之前进行详细评估。