This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:警报设置、SYS_STAT 全部清零

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629406/bq76930-alarm-set-sys_stat-is-all-clear

器件型号:BQ76930

我有8个18650节串联电池、具有 BQ76930监控功能和 NXP 微控制器通过 I2C 进行通信。 I2C 使用 CRC。

我对该器件具有良好的控制、我可以读取电压、命令平衡等  

在不发送打开 DSG FET 的命令的情况下、我看到 CC_READY 位被置位、我可以清除这个位、并且我已经看到来自扁平电池的电压、因此我知道 SYS_STAT 寄存器被正确报告。

当我首次命令 DSG 引脚激活时、我看到引脚变为高电平、然后警报线路变为高电平、DSG 引脚变为低电平。

SYS_STAT 寄存器中没有设置位。  

当 SYS_STAT 寄存器全为零时、什么会导致 ALARM 引脚被置位? 我在数据表或此论坛中找不到任何内容。

谢谢、

Mike

PS 警报引脚具有510k 下拉电阻、它进入 NXP 微控制器的数字输入端、该输入端未配置上拉或下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    警报引脚需要更多的抗噪性能。 错误触发到之前的残余警报。 将470pF 电容添加到 GND、以使用510K 下拉电阻器形成滤波器。 它将提供~ 250us 的时间常数。