This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:TPS40304是否可以支持高达30A 的输出?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626284/tps40304-may-tps40304-can-support-output-up-to-30a

器件型号:TPS40304

你(们)好,先生  

我的客户使用输入电压为12V/Vout 1.2V/25A 的 TPS40304。 现在需要将输出电流提高到30A。 是否提供?

我检查 webench 似乎只支持25A。

              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    只要不超出电感器和 FET 额定电流、就可以了。 还需要修改电流限制值。 我还建议将并联 FET 用于同步 FET、以在2种封装中保持低功耗。

    此致、
    Mathew