This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590377和 TPS6590378/TPS6590379之间的差异

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626431/tps659037-difference-between-tps6590377-and-tps6590378-tps6590379

器件型号:TPS659037

最新版本的 TPS6590377用户指南(SLIU011E、2017年8月)仅为 TPS6590378和 TPS6590379提供指导。 它不指示这些器件与 TPS6590377之间的关系。 它们是建议用于新设计的更新版本、还是适用于不同应用?

谢谢、

Don L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您与我们联系。 TPS6590378/9具有更新的断电顺序、该顺序与 AM572x 电源定序更加匹配。 具体而言、DDR 电源(SMPS3)从插槽3移至插槽2、以便在 VDDS18V 之前关闭电源。

    TPS6590378是 TPS6590376的更新版本、TPS6590379是 TPS6590377的更新版本。 两者都是引脚对引脚兼容的替代产品、建议用于新设计而不是旧器件。 现有设计可以继续使用 TPS6590376/7。

    有关完整的详细信息、请访问 :www.ti.com/.../sliu011


    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复、Karl。 我将更改我在 TPS6590379上工作的设计。

    Don L