This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:输出电容器选择和稳定性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629383/tlv62568-output-capacitor-selection-and-stability

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: TPS62097

尊敬的*:

我想使用 TLV62568从其他 FPGA IC 为内核供电、该内核通过1x100uF 或1x47uF、5x10uF 和10x100nF 去耦。

DS 中的表4描述了 TLV62568的输出 LC、它说我们应该使用2.2uH 电感器和2x22uF 电容器来实现稳定性(1V 输出)。

该直流/直流转换器的最大电容负载是多少?

如果我们使用 100uF + 5x10uF =~ 150uF 的额外总和加载开关、如何使用 TINA 仿真稳定性?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 D0、

    是的、我们建议保持在 D/S 中显示的稳定性表中、以实现最佳稳定性。

    您可以使用 SPICE 模型通过应用负载阶跃并观察振铃来评估稳定性: www.ti.com/.../slva381b.pdf

    但是、对于 FPGA 内核电压轨、通常需要更高的输出电压精度和更好/更快的瞬态响应。 TPS62097同时提供了这些功能和更高的效率。 另请参阅以下适用于 FPGA 的 TI 参考设计 :www.ti.com/.../tida-01366
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chirs:

    感谢您的快速重播。

    我将使用托盘来仿真 TINA 中的负载阶跃。

    您能否详细说明 TLV62568的电压精度和快速瞬态响应? 我在 DS 中看不到有关此参数的任何数据。

    但是,我可以降低 R2 (~ 10k)以获得更高的精度,并添加 C3 (前馈电容器)以获得更快的瞬态响应?

    我还可以使用您网页上提供的 SPICE 模型对此进行仿真吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压精度是指电源的直流精度。 这是每个器件 D/S 中 FB 引脚(用于设置 Vout)的精度 TPS62097在整个温度范围内的规格为1%、而 TLV62568仅在室温下为2%。

    本应用手册来自产品页面、介绍了 TPS62097: www.ti.com/.../slyt531.pdf 中使用的 DCS-Control 拓扑 。这是一种比 TLV62568电流模式更快的拓扑。 您还可以比较每个 D/S 中的一些负载瞬态波形 是的、CFF 将帮助 TLV62568。

    本培训视频详细讨论了精度主题: training.ti.com/webinar-dcdc-power-solutions-fpgas-and-data-converters-0