This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:降低 LM3401噪声的方法

Guru**** 2407790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625680/lm3401-the-method-to-reduce-the-noise-of-lm3401

器件型号:LM3401

你(们)好

我的客户在 Vin=10~24V、Vout=3.4V 和 Iout=1.4A 的条件下使用 LM3401。

但是 、当他们使用 EVM 评估 LM3401时、会出现随附文档中的噪声。

 您告诉我减少它了吗?

我认为我使用 ILIM 至 GND 之间的旁路电容器来降低该噪声。

您能告诉我推荐价值或计算方法吗?

e2e.ti.com/.../LM3401.pdf

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好横田洋三、

    这是 ILIM 引脚的交流耦合示波器脉冲吗? 这不清楚。 在任何情况下、只要您在开关稳压器上探测到任何物体、就会看到由于 FET 的快速导通/关断以及二极管的反向恢复而产生的开关噪声。 这很正常、无需担心。

    也就是说、其中的许多也可能来自测量方法。 如果您使用标准10x 示波器探头和接地导线和夹、则会形成一个大回路。 高频噪声将耦合到该环路中、使其看起来比实际情况差得多。 您可以使用差分探头、也可以直接移除探头接地引线、并在其周围缠绕一小段导线以获得接地点。 这样、您就可以消除尽可能靠近引脚的大环路和接地。 您可能会注意到、与此相比、该值会显著降低。 但您不需要在 ILIM 引脚上使用电容、这不会导致问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint-San

    我缩短了导线并尝试了重新测量、但噪声并未降低。

    如果有解决方法、您能告诉我吗?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    正如我提到过的、噪声是真实的。 如果您用较长的接地引线探测引脚、情况可能会更糟、但它确实存在、并且在任何开关稳压器中都是正常的。 它是由 FET 的压摆率和二极管的寄生电容产生的高频噪声。 但是、如果您确实需要减小它、可以尝试以下操作:

    1.使用栅极电阻器减慢 FET 的导通/关断速度

    2.在二极管和/或 FET 上使用 RC 缓冲器

    3.将铁氧体磁珠与二极管和/或 FET 串联

    这些是降低开关中高频噪声的最常用方法。

    此致、

    克林特