This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:热性能信息

Guru**** 2572995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641370/lp2985-thermal-information

器件型号:LP2985

大家好、

我从数据表中获得了信息。 它仅显示 RθJA。  

请帮助提供以下信息。

Tc=?   ℃μ A、   
 TJ=?   ℃μ A、   
θjc =?   ℃μ A、    
PD=?    W

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pao、

    Tc 是 IC 顶部测得的外壳温度。 您将需要对此进行测量。 以下应用报告详细介绍了如何测量和使用此测量值: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    TJ 的计算方法为测量值、应用功耗以及热性能信息表中的规格。 最常用的是 θja:

    例如、如果环境温度为25 C、θja 为206 C/W、应用的 PD 为0.25W、我们可以按如下方式计算 Tj:

    TJ =θja Ω* PD + Ta
    TJ = 206 C/W * 0.25W + 25 C
    TJ = 76.5 C

    θjc Ω(顶部)= 76.1 C/W

    PD 由您的应用确定。 PD =(Vin - Vout)* Iout

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息