This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20EVM-869:TPS543C20EVM-869

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20EVM-869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641876/tps543c20evm-869-tps543c20evm-869

器件型号:TPS543C20EVM-869

 关于 TPS543C20EVM-869、80A 双相可堆叠 评估模块、我注意到该评估板的默认输出电压设置为0.9V。 如果我订购此评估板、是否有办法更改电阻器、以便能够在4V 的更高输出电压下测试此评估板?

此外、该模块的 EMI 测试是否 正确?评估板中使用的电感器是否已屏蔽?

此致

罗尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将输出电压设置为默认值以外的其他电压。 在默认状态下、通过从 VSEL 到 GND 的51.1k Ω 选择0.9V 作为内部基准来设置输出电压、因此无需 FB 电阻分压器。 要调节高于1.1V 的电压、您需要根据需要设置基准、然后根据需要在主转换器上使用 R3和 R10配置 FB 和遥感。 我建议您在这方面仔细阅读数据表。

    我没有看到此 EVM 的任何 EMI 数据。

    电感器是屏蔽的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在 Vout=0.9V 时对 TPS543c20EVM-869电路板进行了初始测试。 我遵循了电源设置和此电路板负载的过程。 但是、当我从0A 开始增加负载时、它将达到最大4.8A、负载上的 Vout 将变为0.3V。 我使用一根500毫米电缆从输出端子连接到直流负载、从电源连接到电路板的输入端子也是如此。

    您能不能建议出现故障的原因吗?在测试之前、我可能没有在电路板上做一些设置?