This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:关断模式和 EC 电源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626387/tps650830-shutdown-mode-and-ec-power-supply

器件型号:TPS650830

您好!

我有一个基于 TPS650830的原理图、用作 PMIC 和外部电压调节模块、为 Kaby Lake 供电。我有一个来自 VR3 3.3V 电源的 EC (ENVR3由 LDO3V 驱动)。 情况是这样、我需要关闭除 VR3之外的所有 Kaby Lake 电源。

问题是:

1) 1)例如、如果 EC 将 SHUTDOWNZ 置为低电平- VR3也将关闭?

2) 2)在关断模式下、电源按钮事件仍在处理、PCH_PWRBTNZ、EC_ONOFFZ 输出正常工作?

3) 3)如果有任何 HW 方法(不使用 SMB 访问)关闭除 VR3之外的所有电源输出(一种方法是从逻辑和(SLP_x 线路和 EC 关断线路)驱动所有 ENVRx)?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantin、

    1) 1)如果将 ShutdownZ 引脚拉至低电平、则包括 VR3在内的所有电源轨都将关闭。 在此模式下、仅启用 LDO3V、LDO5V、VREF1.25V。

    2)是电源按钮事件仍在关断模式下工作、PCH_PWRBTNZ 和 EC_ONOFFZ 输出工作。

    3) 3)您可以通过拉低睡眠 信号(每个电源轨的使能信号)来根据定序打开和关闭。 如果有电源轨由一些电源正常信号启用、例如 DPWROK 的 VR2、则可以使用 SLP_S5#"和"启用、以便 根据需要禁用。

    此致、

    Jay