This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:DRIVER_FLOADER 和 LED_COMP_HYST

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642383/lp8556-driver_headroom-and-led_comp_hyst

器件型号:LP8556

大家好、

我了解到、在自适应控制中、使用 DRIVER_FLOADER 和 LED_COMP_HYST 来决定 VBOOST 电压。
在什么情况下、我们应该将这些寄存器值从默认值更改为默认值?
我想知道更改这些寄存器的标准。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 LP8556。
    由于在美国度假、您的问题的回答会延迟一点。 有人将于11月27日(星期一)美国工作日结束时作出回应。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    通常、余量电压与每个通道的输出电流有关。 更高的电流需要更高的余量电压。 HYST 电压决定 Vboost 何时过高、并调整控制环路以减少输出电压。 较高的 HYST 可能会降低升压输出电压环路的敏感性、但会导致更高的功率损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    感谢您的友好支持。
    为什么更高的电流需要更高的余量电压?
    请您解释一下吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    这是灌电流的特性。 当需要高输出电流时、如果余量电压不足、则无法提供所需的电流。