This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2954:LP2954 SOIC/未使用引脚

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626134/lp2954-lp2954-soic-unused-pin

器件型号:LP2954

您好!

让我知道如何连接未使用的引脚。

我们 的客户 计划使未使用的引脚保持断开状态。

这是问题吗?

【条件】

・LP2954IMX/NOPB

・Vout = 5V

・未使用的引脚→μ C/ERROR 引脚、VTAP 引脚、反馈引脚(当5 Vfix 类型时、是否需要 TAP 和 FB 引脚?)

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    Vtap 和反馈应在 PCB 上连接在一起以实现固定运行。 ERROR 引脚可保持悬空。

    数据表部分如需更多信息:

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    此外、当通过连接一对外部电阻器对任何电压进行编程时、"感应"和"VTAP"引脚是否未使用?
    如果是、请告诉我在不使用这两个引脚时如何连接。
    是否建议将"sense (检测)"和"VTAP (VTAP)"保持悬空?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    使用外部电阻器时、检测未使用 VTAP、因此只需将其悬空。

    此致、
    David