This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:采用 TPS23861单端口的4线对(45W)喷油器。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626028/tps23861-power-injector-with-4-pairs-45w-using-tps23861-single-port

器件型号:TPS23861

尊敬的 Penny:

感谢您的关注和支持。
最后、我将向您提出一个问题。
当前正在开发的产品应支持非标准 PD (PD70210)。
它被设计成“四巴黎”。

使用 TPS23861产品的1端口、我想并行开发4对。
因此、无法满足标准和非标准(3.af、3at、5类或6类)的当前概念(1PSE x 1PD)解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    您的理解是正确的。 为了提供高功率(>30W)、最好使用4线对。 在 TPS23861EVM-612上、我们有两个4线对端口。 我们将第一个 PSE 通道连接到配对12&36、将第二个通道连接到配对45&78。 原理图可在 TPS23861EVM-612用户指南中找到。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的关注和支持。

    因此、无法满足标准和非标准(3.af、3at、5类或6类)的当前概念(1PSE x 1PD)解决方案?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    TPS23861可通过单通道提供更高的功率。 TPS23842的最高电流限值为920mA、因此从技术上讲、通过1个 PSE 通道的最大功率为~50W (57V 端口电压)。 它的效率仅低于4线对。 因此、在即将推出的 IEEE802.3bt 标准中、功率必须通过4线对输送。  TPS23861可以检测任何标准 PD 和非标准 UPoE PD (Cisco 最常见的高功率解决方案)并对其进行分类。

    此致、

    一分钱