This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:关于使用 UCC25600.xlsx 设计转换器的设计工具来设计 LLC 变压器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642539/ucc25600-about-using-design-tool-for-converters-using-ucc25600-xlsx-to-design-an-llc-transformer

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC28180

降级器、

我们公司现在正准备生产350W 的电源。 工程师希望选择 UCC28180+ UCC25600、但请首次为您的技术人员提供技术支持。

对于变压器的设计有一些问题、我希望得到您的专业指导。

1.工具中没有 LLC 变压器的匝数、如何获取此参数?

2. 是否特别注意绕组方法和绕组顺序?如夹层?是否有变压器绕组参考图?

 3.模芯气隙是否开?

期待您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您可以通过 Vin_nom * 0.5/(Vout_nom)计算变压器匝数。 例如、如果输入电压为390、输出电压为12V、则匝数比为16.25。

    我将检查参考 LLC 变压器图、我可以与您分享并返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary

    UCC25600是最后一代 LLC 控制器、TI 推出了新的 LLC 控制器、即 UCC25630。
    请参阅以下参考设计、解决方案是 UCC28180+UCC25630。

    www.ti.com/.../tida-01501

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ben、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的云生、感谢您的评论。