This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:关于 TPS7A4901&TPS71501的上升和下降时间。

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629193/tps7a49-about-rising-falling-times-of-tps7a4901-tps71501

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TPS715

您好!  

我的客户有疑问。

 

问题1.

我正在检查 IC 的上升和下降时间是否正确。

以下上升和下降时间是否合适?

 

TPS7A4901

[使用条件]

输入电压:27.7V

输出电压:21.6V

输出电流:0A

软启动:打开

COUT:28.9uF

启动时间:600us

关断时间:96ms

 

 

TPS71501DCKR

 

[使用条件]

输入电压:4.98V

输出电压:4.11V

输出电流:0A

COUT:1.2uF

启动:130us

关断时间:165ms

 

问题2.

为了检查它是否是合理的时间、

您是否有评估数据等材料?

 

(数据表(第12页)中介绍了 TPS71501

TPS7A4901DGNR 未描述。)

 

问题3.

TPS7A4901DGNR 由 EN 引脚控制。

 

从 EN 关断时的计时开始、

OUT 开始下降需要多长时间?

 

 此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:
    对于 Q1:
    在 CNR/ss 打开的情况下 TPS7A4901的上升时间约为30ms 数据表的图19、即使输入电压=27.7V、输出电压=21.6V、您也会获得相当的上升时间、因为关断时间我不确定您是如何得到96ms 的! 关断时间由连接到 LDO 输出的 Cout 和负载决定。

    对于 TPS715、上升时间大约为1.2ms 数据表的图14、即使 Vin =4.98V、Vout =4.11V、您也将获得相当的上升时间。 同样、关断时间由连接到 LDO 输出的 Cout 和负载决定。

    问题2:
    我不理解这个问题、请您详细说明一下吗?

    问题3:
    遗憾的是、我们没有 Vout 下降时间与 EN 引脚关断、但我们可以根据您的系统输入/输出要求对其进行基准测试!

    BR、
    Haidar