This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:bq24190/电池短路电流的精度、短路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626373/bq24190-bq24190-accuracy-of-battery-short-current-ishort

器件型号:BQ24190

您好!

现在客户已经评估了 bq24190并询问电池短路电流的精度、Ishort 的典型值为100mA。 它们不需要保证值、因此请提供粗略的数字。 例如、它可能与 ICHG_20pct 类似。

我们将感谢您的善意回应。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里只针对电池短路电流有一个典型值、但是在对 EVM 进行简单测试后、大约有20mA 的变化。

    Parker