This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:PWM 模式下的 EMC 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63070EVM-693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642153/tps63070-emc-problem-in-pwm-mode

主题中讨论的其他器件:TPS63070TPS63070EVM-693

你(们)好  

我们在设计中的强制 PWM 模式下使用 TPS63070。

3.3V 至12V 输入电压正常运行9V  

输出电压5V  

我们在电感器 L1 @9V 输入电压范围内检测到强大的2.5MHz 发射。  

我们的内部 ADC 转换器受到2.5MHz 发射的巨大干扰。  

因此、我们对参考设计套件 TPS63070EVM-693进行了相同的测试、并对电感器进行了相同的等式测试。  

在 我们的设计和参考设计套件中是否有办法减少开关的 EMC 发射?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    该器件的开关频率为2.5MHz、因此预计可在 EVM 上的电感器上测量2.5MHz 的开关行为。 数据表的图29和图30中显示了这种情况。

    通过优化设计布局并添加适当的滤波、可以在您的应用中缓解这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina。

    我们使用的设计与参考设计套件中的设计完全相同。 是否没有其他方法可以减少开关的发射?
    在该器件上、我们有一些裕量来更改设计或装配体。 在开关辐照的另一个部分、我们无法轻松更改设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Sabrina 已经指出的、您可以在电感器上测量的2.5MHz 矩形波形是此器件运行的固有特性。 如果您可以在此处测量它、则基本上意味着转换器正在正常运行。 您将在任何电感式直流/直流转换器中找到类似的波形。
    应用设计、主要是 PCB 布局、只需使这些波形不会干扰电路的其他部分即可完成。 如果您将布局发送给我、我可能会向您提供有关如何减少交叉耦合的提示。