This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:TPS62237 LDO 模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642322/tps62230-tps62237-ldo-mode

器件型号:TPS62230

您好!

在数据表中、TPS62237能够将 Ton 保持在100%、以便在 Vin 接近所需的稳压输出时使 Vout = Vin。 这有助于使用容量更大的单节锂电池。

在我的电路板上、当输入电压= 3.737Vdc、输出电压= 3.329Vdc 时、流耗为87.3mAdc。

根据理论计算,Vout 应保持在3.329Vdc,即使 Vin 低至3.411Vdc:

Vin min = Vout max + Iout max *(Rdson max + RL)= 3、329 + 0、0873 *(0、850 + 0、095)= 3、411Vdc

但测量方法与理论不同:

输入电压(电池)[Vdc] 输出电压(3、3Vdc 稳压)[VDC]
4、31 3、325
3、741 3 329
3、64 3 329
3、61 3、302
3、5 3、188
3、314 2、997
3、005 2、679
2、71 2、37

当输入电压大约为3.6Vdc 时、输出电压开始下降。 有什么问题吗?

我提前感谢您。

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    您是否测量了 TPS62237引脚上的电压? PCB 迹线、连接器等上的 IR 压降会影响结果。

    此外、您是否测量了电流以确保在执行此测试时电流确实为87.3mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    仪表确实有问题。 感谢你的建议。

    Fred