This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150A:FB 分频器 R2最大值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629362/tps62150a-fb-divider-r2-max-value

器件型号:TPS62150A

您好!

在 TPS621x0数据表的应用部分中、FB 下分频器的最小值为400kO。

在相似的 TPS821x0模块数据表中、较低反馈分压器值的最小建议值为100kO

假设两个器件中使用了类似的器件、限制的来源是什么、推荐值的 x4差异来自哪里?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cosmin、

    如果特定应用程序中存在某些特定问题、请随时通过电子邮件向我发送相关详细信息。

    作为一个模块、它应该比分立式模块更易于使用。 100k 比400k 更安全、允许更糟糕的 PCB 布局、这可能会导致更多的噪声注入。 如果布局良好、则可以同时使用400k。