This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:可以#39;t 激活充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641207/bq28z610-can-t-activate-charge

器件型号:BQ28Z610

您好!

我的 BQ28Z610有问题。 我不明白为什么电池电量尚未满、并且没有警报激活、充电无法激活。

以下是我的寄存器的快照:

您是否知道为什么我无法使用此设置为电池充电?

提前感谢您的回答。

此致、

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    XDSG 和 xchg 已设置、这意味着 CHG 和 DSG FET 已禁用。 我无法分辨为什么从您的寄存器快照中、问题是什么。 您能否提供 GG 文件和 SREC 供我们查看。 有关设置的任何详细信息也会很有帮助。 您的充电器电压是多少? 您是否正在使用 bq28z610EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    我将此消息发送给您、我的 GG 文件和 SREC。

    我不使用 EVM。 我使用的硬件是由我的一位客户制作的。

    我要充电的电池是8、7 V 2电池。 我使用实验室电源为 BQ 供电。

    现在电池电压为7.8V、实验室电源电压为8.7V、因此 BQ 应该为电池充电。

    我在这里的目标是检查 BQ 的保护、然后更新 ChemID 和 golden 文件。

    非常感谢您的帮助、

    Mickael

    e2e.ti.com/.../GG_5F00_SREC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    您是否在 DA 配置中将/PRES 引脚拉至低电平或设置 NR 位? 如果没有、请这样做、您应该能够充电和放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    感谢您的回复。

    请向我解释一下 DA 配置和/PRES 引脚是什么? 我不确定它们是什么。

    如下图所示、我找不到/PRES 引脚的数据表。

    感谢您的帮助、

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    Damian 在正确的轨道上-许多 bq 器件具有 PRES 引脚和 NR 位、当未拉低或未置位时、这些引脚和位会阻止充电和放电。 该特定器件没有这些功能、但问题很可能是基于受到保护或限制。

    由于您没有警报标志、因此更有可能达到某个限值。

    查看 GG 文件后:

    当电压为 mV 时、请尝试将电池电压降至7.8V 以下(mV 标志已在上面的屏幕截图中设置您的)。 器件的高级充电算法 MV 范围当前设置为每节电池3900mV (串联电池组为7800mV)。

    如果问题仍然存在、请发送完整日志和 SREC。 如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 我尝试降低电池电压、但充电无法启动。

    我向我的客户询问另一个电路板、它现在正在工作。 我觉得他们给我的那个不能用。

    现在问题已解决。

    此致、