This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS 设计和故障排除帮助

Guru**** 2379430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629186/help-with-smps-design-and-troubleshooting

主题中讨论的其他器件:LM5175

大家好!

因此、最近我一直在研发150W SMPS。 它使用德州仪器 LM5175降压/升压控制器。 我将他们的参考设计用作自己的模板、并附上了参考设计和我的设计的屏幕盖。  

我的 SMPS 规格:

它应采用22 - 26V 直流电压、10A 时的输出电压为0 - 35V 直流电压(10A 电流仅高达15V、35V 电压时、I 电流仅为4A)
我需要可调节电压和可调节电流限制。  

我遇到的问题

我在 PCB 上构建了电路、它"工作"并且不会烧断、但我有一个奇怪的问题、即无论我将反馈电位计设置为什么、它都只输出高达7.2V 的直流电压。 另一个奇怪之处是、输入电压(3 - 0v)越低、LM5175会突然拉取更多电流、变得非常热。 在7.2V 时、它几乎不会拉电流、并且只会略微发热。 另一个问题是、我不确定如何在我的设计中添加可调电流限制(是的、我知道我对此很不满意)。 我最好的猜测是在输出端添加一个像0.05 Ω 电流感应电阻器这样的电阻器、然后在 LM5175的 ISENSE (+)引脚上添加一个与它一致的电位器、并将 ISENSE (-)引脚连接到电阻器的另一端。 下面是一个 ASCII 图像、可让您了解以下内容:
             _________
 ----(输出)---|_________ |------ (加载)--
           |   0.05 Ω  |
           |--          |
          |  ||_|          ---- (至 ISENSE -)
50万->   |  |
电位计         |
           ---- (至 ISENSE +)--



因此、总结一下:  

输入电压为24V 时、电压不能超过7V
任何低于3V 的电压都会使 LM5175变得非常热
我不知道如何为我的设计添加可调电流限制。  

如果您有任何建议、请告诉我! 感谢 :) e2e.ti.com/.../SMPS-V2-Rev6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您展示的原理图似乎未更新以反映您的电路。 根据原理图、由于 EN/UVLO 引脚状态、电路在 VIN>~22V 前不应运行。 请检查您发布的原理图、并确保所有值在您的电路板上都是准确的、然后重新发布、以便我们进行审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但我不确定我是否理解。 您是说我的原理图中 EN PIM 的电阻值不正确、还是说不给芯片提供电压。 此外、我所附的德州仪器默认原理图是使用 WEBENCH 设计器配置的、具有以下值:

    最小输入电压- 22V

    最大输入电压- 26V

    输出电压- 15V

    输出电流- 10A