This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34202:AGND 和 PGND 布局建议

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00808, LMZ34202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629333/lmz34202-agnd-and-pgnd-layout-recommendation

器件型号:LMZ34202
主题中讨论的其他器件:TIDA-00808

大家好、

我对您在 LMZ34202的 AGND 和 PGND 连接指南有疑问。 数据表建议将这些数据分开、并允许器件连接它们、因为它们是内部连接的。 但是、该 EVM 具有铜桥、其他参考设计甚至不会使平面保持分离(例如 TIDA-00808)。 实际上、我找不到执行数据表建议的真正硬件示例。  

因此、这两种器件似乎都可以正常工作、但如果在实际系统中将该器件放在其他电子器件旁边、则会考虑额外的外部噪声源、这是更好的选择。  

谢谢!  

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在 PCB 上使 AGND 和 PGND 保持分离。 已在器件内部建立连接。

    在 PCB 上建立连接可能会向模拟电路引入接地环路和噪声。