This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:同步输出多个器件

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603, LM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629341/lm53603-q1-sync-out-multiple-devices

器件型号:LM53603-Q1
主题中讨论的其他器件:LM53603LM53602

您好!  

我有基于数据表 LM53603/602的问题、有一个 SYNC 引脚(仅输入) 、但我们是否也能够有 SyncOut?

SYNC 引脚是双功能输入/输出吗?


是否可以 从 LM53603和 LM53602获得同步输出?

谢谢、  

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    这些部件没有时钟输出/同步输出。 理论上、SYNC 的下降边沿将与内部 CLK 的下降边沿保持一致、但我不确定您是否要像这样使用它。

    您正在创建什么系统? 您将如何使用此功能?

    Sam