This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:无法为高达16.8V 的电池充电、充电停止约16.3V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, LM5022, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642641/bq2000-fail-to-charge-battery-up-to-16-8v-charging-stop-around-16-3v

器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3ALM5022

降级器、

我有一位客户实施 了50W LED 灯的设计、该设计使用升压驱动器 LM5022、CSD18543Q3A 和充电器 BQ2000通过电池供电。

当前的问题涉及充电:

-         无法为高达16.8V 的电池充电、充电停止约16.3V。 我们使用2个并联的锂离子电池组。 每个电池组由8节电池组成、每节为2600mAh、以2节串联电池组连接。 此时外部充电器为20V/2A (如果设计允许、我们希望使用25V/2A 充电器)。 在充电时、我们看到电压峰值相当于充电电压(即20V)、我们不确定电池是否安全。

-         我们不确定在产品开启时是否可以为电池充电。 我们应该添加任何其他电路吗?

请提供一些支持、感谢您的帮助。

此致、

Jenny