This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:休眠模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642415/bq27542-g1-hibernate-mode

器件型号:BQ27542-G1

大家好、

"Hibernate" V 默认值为2550mV、我希望更改为4000mV 或更高值、以使电量监测计进入休眠模式。  休眠 V 设置为高电压时有什么风险或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che yi Su、

    我们目前已离开办公室进行感恩节活动、将在周一做出响应。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cheyi
    请勿那样做。 休眠电压是一种电压、如果电池电压低于该电压、它将使器件进入本质上是关断模式的休眠模式。 如果您希望监测计进入休眠状态、最好使用休眠命令。 请勿将休眠电压设置为4000mV

    谢谢
    Onyx