This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:浪涌限制电路要求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629317/bq24195-inrush-limiting-circuit-requirement

器件型号:BQ24195

您好!

BQ24195的应用电路使用两个 FET (PFET 和 nFET)来限制浪涌。  想知道我们是否可以使用 TPS259231,它是 OVP,具有控制 dV/dT (电压斜坡时间)的功能?

下面重点介绍了应用电路部分和计划更换选项。

请告知我们在启动或浪涌限制期间是否有任何要求或勘误表?    

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh、

    该器件应用于浪涌电流保护。

    TPS 的斜升时间应该被设定、这样的话、TPS 不会导致 bqQ 故障、不良源检测(在开通时提供30mA 的电流、3.8V 的电压)。

    此致、

    Parker